结果:找到"LCEDA EasyEDA 客户端 下载",相关内容338条
- 立创EDA专业版windows客户端打不开
- 系统win10专业版21H2,之前电脑好好的,一段时间没打开电脑立创EDA客户端专业版就打不开了,双击桌面快捷方式之后鼠标会转圈,但什么都没发生。打开任务管理器发现后台多了三个立创EDA(专业版)的进程,但前台就什么都没有。重新安装、安装到C盘、用管理员安装、用管理员打开、兼容模式win8都试过了都不好用。救救,谢谢。
- 所属专栏: 使用教程 标签: 立创EDA 客户端 发帖人:HBM2memory 发帖时间:2023-03-26 00:39:00
- 立创EDA专业版客户端如何使用网友贡献的元件库
- 如题,相对网页版,我更喜欢用客户端。不过很多元件封装没有啊,自动更新的时候能否把网页版中网友贡献的元件封装也更新过来呢。。。如果自己增加封装就属于重复造轮子了。或者网页版中某个封装能另存为本地文件,再进客户端导入封装也行啊。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 客户端 元件 封装 发帖人:紫雨飘飘 发帖时间:2022-10-25 16:48:00
- LCEDA专业版客户端切换模式
- 环境WIN11LCEDA专业版截止到今天的最新客户端,安装时选择半离线模式,想自己新建私有库,从LCSC里面拉出来一个器件,改了改参数名字点击保存的时候提示没登陆,无法保存,然后我就去找登陆入口,到处找不到。没有办法就想切换成全在线模式试一下能不能保存,结果切换成全在线模式以后重启软件以后全部白屏软件卡死什么都看不到了,看来只能重新安装,登陆网页也没有原理图的备份,白忙活了。先把最基础的稳定性给解决了。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 客户端BUG反馈 发帖人:tianlanshu 发帖时间:2022-08-02 16:05:00
- 立创EDA客户端标准版功能反馈
- 在绘制PCB图纸时,经常会碰到需要根据某一个特定的点移动某个零件的情况。AD软件在处理这个情况的时候,会先选择要移动的零件,然后再选择参考点之后在选择要移动到的最终位置的参考点。而立创EDA没有这个功能,感觉挺不方便的。后续的更新中是否可以增加。
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 立创EDA 客户端 发帖人:jonas 发帖时间:2021-11-29 10:27:00
- 【通知】立创EDA将于2021.9.30停用旧客户端,请更新至最新版本。
- 【通知】立创EDA将于2021.9.30停用版本低于v6.4.21的旧客户端,将不再启用。为了不影响你的工作,请更新至最新版本。https://lceda.cn/page/download谢谢立创EDA团队2021.09.10
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 客户端 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2021-09-10 12:09:00
- 是否有支持导出KiCad格式的计划?
- 网页CAD虽然方便,但是体验始终比不上桌面原生的CAD。希望能早日把这件事提上日程。
- 所属专栏: PCB设计 标签: KiCad EasyEDA LCEDA 发帖人:wc7086 发帖时间:2021-08-15 21:44:00
- 专业版客户端什么时候推出
- 最近在纠结团队用哪个EDA,我想用立创专业版客户端,但是迟迟没有推出,因种种原因不能时刻联网,故无法使用在线版,希望用可以离线使用的的客户端版本
- 所属专栏: PCB设计 标签: 专业版客户端 发帖人:互联网智造 发帖时间:2021-07-22 09:10:00
- deepinv20无法运行lceda桌面客户端
- 本来使用的deepinv15.1,使用立创EDA正常,前两天升级了deepinv20,立创桌面客户端desktop打开没反应,直接控制台运行/opt/lceda/lceda显示段错误,只能在chrome里面编辑了,是我电脑配置问题?还是桌面客户端适配问题?lddlceda没有依赖项缺失。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 桌面客户端 发帖人:左手大爷 发帖时间:2020-04-27 21:24:00
- 【教程】基于浏览器创建一个自己的立创EDA客户端
- 有朋友不习惯我们新版本的客户端,希望用旧版,这里有个方法可以创建自己的客户端。谷歌浏览器:1,最新安装谷歌浏览器。https://pc.qq.com/detail/1/detail_2661.html2,运行并打开编辑器地址。标准版:https://lceda.cn/editor或者专业版:https://pro.lceda.cn/editor3,在:地址栏点击“将此站点做为应用安装”小图标。点击打开即可安装成功。或者在:设置-更多工具-创建快捷方式-在窗口中打开。会打开新的窗口,效果和客户端一致。并且在桌面有快捷方式打开。微软新ChromiumEdge浏览器:1)安装最新版浏览器。http...
- 所属专栏: 使用教程 标签: 立创EDA 客户端 下载 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2019-10-12 11:37:00
- EasyEDA/LCEDA桌面客户端正式发布
- 国内知名的电路设计软件EasyEDA正式推出桌面客户端下载,运行比网页版更流畅。安装包不到60M,比其他EDA上GB的大小,轻量不少。目前提供Windows版,Linux版和MacOS版正在开发中。国内版下载地址:https://lceda.cn/page/download
- 所属专栏: 原理图设计 标签: LCEDA EasyEDA 客户端 下载 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2017-08-10 15:47:00
返回